Other Parts Discussed in Thread: CC2531, Z-STACK, CC2530
主题中讨论的其他器件:CC2531、 Z-stack、
您好!
我们在将节点加入网络时遇到了一个问题。
设置:一个协调器(以最大 TX 功率运行)和零路由器
监听设置:CC2531。 数据包信息使用套接字模式从 TiWsPc 发送到 Wireshark、并在 Wireshark 中解密
ZStack 版本:2.6.2
问题:
- 使用 FW 对节点进行编程后、我们可以看到来自节点的信标请求和来自协调器的信标
- 我们可以看到来自节点的关联请求和来自协调器的关联响应(关联状态:成功)
- 此过程结束后没有设备通告,根本无法到达该节点。 该节点返回扫描信道、以便可能加入的网络。
注意:只有在固件在特定节点上运行时(即、如果将相同的 FW 编程到另一个器件上、该节点才会成功加入网络并使器件发出通知)、我们才会面临此问题。
网络密钥:00:01:02:03:04:05:06:07:08:09:0A:0B:0C:0D:0E:0F