主题中讨论的其他器件:CC2538、 SMARTRFTM-Studio、 LAUNCHXL-CC26X2R1、 CC2538DK、 UNIFLASH、闪存编程器
您好!
我的客户希望对 CC2652和 CC2538进行一些数据包测试、以便使用 IQxel 进行生产。 想法是让 IQxel 执行 TX、而 UUT 执行 RX。 客户如何控制 UUT 并在 UUT 上进行接收?
此致、
Dunman Teo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户希望对 CC2652和 CC2538进行一些数据包测试、以便使用 IQxel 进行生产。 想法是让 IQxel 执行 TX、而 UUT 执行 RX。 客户如何控制 UUT 并在 UUT 上进行接收?
此致、
Dunman Teo
Dunman、您好!
客户是否要求发送 Zigbee 数据包进行测试? 正如 Yikai 提到的、SMARTRFTM-Studio 足以满足 IEEE 802.15.4规范(Zigbee 规范基于该规范)。 您的客户可能需要提供有关他们想要实现的目标的更多详细信息。 CC2652R 和 CC2538器件已被列为符合 Zigbee 的平台、但可咨询 Zigbee Alliance 进行认证测试: https://zigbee.org/zigbee-for-developers/zigbee-certification/
此致、
Ryan
Ryan、
客户正在尝试以 IQxel 作为 TX 执行每次测试、而 SmartRF Studio 作为 RX。 此后、他们在下载了最新版本的 SmartRF Studio 之后、设法使 CC2652R 的设置正常工作。 但是、对于 CC2538的上述设置、它们只能接收第一个数据包、随后的数据包丢失。 对 IQxel 进行相同的 TX 设置对于 CC2652R 而言效果良好。 有什么原因呢?
此致、
Dunman Teo
Dunman、您好!
我观察到 LAUNCHXL-CC26X2R1数据包 TX 与 SMARTRF06EB + CC2538DK 数据包 RX 之间的 SmartRF Studio 会话存在类似问题。 这些数据包似乎需要间隔大于150ms、否则它们不会被接收。 请注意、在打开 SMARTRFTM-Studio 会话之前、您需要使用 UNIFLASH 或 FLASH-PROGRAMMER 完全擦除闪存。 我将通知 SimpleLink 硬件团队、以便他们进一步评论预期行为。
此致、
Ryan