This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530如何关闭射频模块

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/865775/cc2530-how-can-cc2530-turn-off-the-rf-module

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

大家好、

    有没有 API 会使 CC2530射频模块(传输和接收)无法正常工作?  并通过 RST 引脚复位 CC2530可以使  

RF 模块没有信号发生? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 TI Z-Stack?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 RESET_N 引脚置为有效应该会停止 RF 模块。

    RESET_N 应保持低电平至少1us、如数据表的"控制输入交流特性"部分所述:  

    此致、
    Toby

    ZStack_user0Cfg  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 对我来说很好。 谢谢!