This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:如果有任何工具可以跟踪 ZStack 中 CC2530的堆栈和堆

Guru**** 2563550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/785113/cc2530-if-there-is-any-tool-to-trace-the-used-stack-and-heap-of-cc2530-in-zstack

器件型号:CC2530

大家好:  

  我想知道   在 CC2530运行时、除了调试之外、是否有良好的工具来跟踪使用过的堆栈和堆。

 如果有一些文档告诉您如何在 ZStack 中分配堆栈和堆!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我所知,这方面没有好的工具。