请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 连接到 ZigBee 协调器的12个 ZigBee 器件。
每个都正常工作。
当 ZigBee 协调器向12个终端设备发送数据时、将仅接收到6个、其余的将被丢弃。
将命令从多个协调器发送到多个终端设备时是否有任何注意事项?
1.向每个终端设备发送命令时是否必须延迟?
2.我是否需要增加 AF_DataRequest ()使用的网络缓冲区的大小? 那么、如何增大网络缓冲区的大小呢?