请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SMARTRF06EBK 主题中讨论的其他器件:CC2652R、 Z-stack、 CC2538、 CC2538EMK、 CC2530、 CC2530EM
大家好、我尝试使用 SmartRF06EB 板配置 Zigbee 绿色电源器件。 DUT 是一个开关(包含4个开关)。 我想让 SmartRF06EB 作为代理。
您能否提供将 DUT 连接到 smartRF06并充当代理的配置步骤。