This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2538:如果拆除外部32K 晶体、是否需要 C441 C451 xtal 负载电容器?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/779882/rtos-cc2538-is-it-needed-c441-c451-xtal-loading-capacitor-if-external-32k-crystal-unmount

器件型号:CC2538

工具/软件:TI-RTOS

如果我们不想使用外部32.768kHz 晶体、需要外部 xtal 负载电容器?

我们已将宏 OSC_32kHz 修改为 false。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不需要、如果不使用外部 xtal、则不需要 C441或 C451。

    Simon