Thread 中讨论的其他器件:Z-stack
您好!
我们正在开发 ZStack 302 ZNP 项目。
我们尝试使用 ztool、并已将 ZNP 项目配置为使用 UART 接口(在端口0上)。
我们在调试模式下运行 ZNP 项目、然后启动 ztool。
在一段时间内连接完全成功、而在大多数时间内未在 ztool 上检测到器件。
我们可以在设备管理器(COM 端口)中看到连接的 ZNP 设备
问题可能出在哪?
ZNP 项目中的更改仅为:
#define ZNP_CFG1_SPI 0 /*使用 SPI 传输*//以前为1 #define ZNP_CFG1_UART 1 /*使用 UART 传输*//之前为0