This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:加入时间限制

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/833445/cc2530-joining-time-limit

器件型号:CC2530

您好!
我有另一个问题。 我知道终端设备必须在协调器创建网络后的180秒内加入网络。 这是否允许时间在一段时间后重复? 我的意思是、在第一个180秒之后、终端设备是否可以加入网络?! 或者这个时间是否可扩展????

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    之后、您可以在协调器上启动调试过程(Zstackapi_bdbStartCommissioningReq、BDB_commissioning_NWK_Steering)。
    根据您的用例(例如、计时器、外部信号、用户输入等)的需要、可能会触发此操作。

    在默认示例中、按 btn-2 (key_left)后缀。

    请注意、网络开放加入所需的最短时间为 BDBC_MIN_TUNCING_TIME (180秒)。 这是 BDB 规格规定的。

    此致、
    Toby