This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:多个 ZigBee 网络

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/833259/cc2530-multiple-zigbee-network

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

TI 推荐的形成近距离多个网络的方法是什么?

每个网络将有大约100台路由器。 我们希望确保近距离的节点应该是同一网络的一部分。

例如、 一楼的所有节点都应是网络1的一部分(在协调器1下),
二楼的所有节点都应该是网络2的一部分(在协调器2下)、等等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我建议使用适用于 CC2530的最新 Z-Stack 3.0.2。

    您可以尝试以下一些选项:
    -安装代码。 一份很好的参考指南: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AES5VdxyX-.OXxWoIFsyPg__pTTHBmu__LATEST
      -指南中还讨论了黑白列表
    -一次建立一个网络(在您的示例中,每层一个网络)
    -为每个网络使用唯一的信道掩码(对于要加入协调器网络的协调器和设备)
    -为每个网络使用唯一的 PANID (协调器应使用该 PANID 形成网络,并且该网络的每个设备仅加入该 PANID)

    此致、
    Toby