主题中讨论的其他器件:CC2530、 CC2630、 Z-stack、 LAUNCHXL-CC26X2R1、 传感器到云
您好!
我想为在 CC2530、CC2630上运行的终端设备构建路由器、因此我使用示例灯构建在 CC2530芯片上运行的路由器(Z-Stack Home 1.2.2a.44539)。
但我有问题:无法通过路由器向终端设备发送数据。 这仅在某些情况下发生。 低电平是生成它的步骤:
1、为 CC2530 (Z-Stack Home 1.2)或 CC2652R (LAUNCHXL-CC26X2R1 ZigBee 3.0 ZNP)运行 ZNP 固件的协调器。
运行示例灯的2、1路由器和1终端设备,两者都在协调器范围内,我不会更改任何代码,只需禁用 eZ_MODE 和 HOLD_AUTO_START,更改在两个 CC2530套件上运行的每种类型设备的构建变量(我使用这些套件:
)
3,使用 ZTOOL for ZNP 1.2和 ZNP 3.0启动网络,并使用 传感器到云
。 首先测试1.2 ZNP、然后测试3.0 ZNP。
4、将路由器和设备连接到网络并正常工作、我可以使用 AF_DATA_Request for 1.2和 web ui for 3.0来控制它们的开/关。
5、停止协调器、拔下 IT 电源(模拟协调器脱机或实际断电)、几秒钟后、终端设备将发送孤立状态、然后重新连接到路由器。
6、为协调器供电、然后重新启动网络、现在我只能控制路由器、终端设备仍然通过路由器连接到网络、但不接收或响应开/关命令。
因此、我将提出两个问题:
1、如果是 Z-stack 错误、如何修复?
2、如果示例光源代码导致了这种情况、那么对于运行 Z-stack 1.2的终端设备而言、最佳的路由器解决方案是什么?