This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:SOM 基于 CC135R MCU

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC2652R, CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/827680/cc1352r-soms-based-on-the-cc135r-mcu

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件: CC2652RCC2650MODACC2650

您好!

TI 是否会基于其 Simplelink MCU (例如 CC1352R 和 CC2652R)制造预先认证的可直接用于生产的 SOM、以帮助加快原型的生产? 我所指的是粒子的 E 系列模块-  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、我们没有针对这些器件的预认证模块。

    但我们有 一个用于 CC2650的认证模块(CC2650MODA)。 以下是链接。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这可能适合我们的需求。