请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2630 主题中讨论的其他器件:CC1310
你(们)好
下面的原理图来自我们的参考设计。
C8意外安装22uF、而 C10安装1uF。
因此、客户正在唱歌
1. 如果 C8安装的是22uF 而不是10uF、则会出现什么问题。 为什么 ?
2. 如果用1uF 而不是 DNM 安装 C10、则会出现什么问题。 为什么 ?
3.是否可以在不更改硬件的情况下使用内部 LDO 模式?
电流配置为内部直流/直流、但 C8值错误。 因此、他们希望找到一种在不更改 H/W 的情况下修复此错误的方法