This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:Z-Stack 3.0.2以及示例应用和静音无线电

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/817913/cc2530-z-stack-3-0-2-and-sample-apps-and-silent-radio

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

它使我已经疯了。

在1.2中、我们有 HOLD_AUTO_START 定义、其中一直保持无线电初始化、除非从默认定义集中删除。

在3.0.2示例应用中、我有相同的故事、无线电是无声的。 无单个数据包。 在 XXXXX_Init()函数之后、devState 保持等于 DEV_HOLD。 (我每隔几秒钟添加计时器并打印到 UART devState 进行检查)。

在3.0.2中开始初始化的正确方法是什么?

我可能是盲人、但在文档中找不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有哪种类型的设备(协调器、路由器、终端设备)?

    您是否已开始在设备上进行调试? 有关详细信息、请参阅文档文件夹中的"Z-Stack 3.0示例应用用户指南.pdf"。

    此致、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在应用程序代码中调用 bdb_StartCommissing 以形成网络或启动设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在我昨天发布这个之后、我添加 了 bdb_StartCommissioning、它起作用。

    是否有适当的文档?

    我可以使用  

    BDB_StartCommissioning (BDB_commissioning_mode_NWK_Steering); 

    或  

    BDB_StartCommissioning (BDB_commissioning_mode_NWK_Steering | BDB_commissioning_mode_finding_binding); 

    如何处理 XXXX_ProcessCommissioningStatus 中的事件?

    如果没有网络(例如协调器关闭)、并且重新加入尝试失败、则默认情况下不会重试、不是吗?

    目前、我 使用检查 BDB_TUSCING_NWK_STERING  

    bdbCommissioningModeMsg->bdbCommissioningStatus!= BDB_commissioning_Success
    

    然后重新启动 bdb_StartCommissioning

    我弄错了吗?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 BDB 的详细信息、请参阅 Z-Stack 3.0开发人员的 Guide.pdf。