Thread 中讨论的其他器件:Z-stack、 CC2530、 CC2531EMK、 CC2538DK
你(们)好
我使用的是 CC2530 z-stack 3.0固件。 我尝试通过 ZNP UART 设置协调器、我使用"ZNP 开发"文档值、但存在一些问题。 有人能告诉我我工作中有什么问题吗? 它需要更多设置还是有问题? 或者、我的编译器定义的符号可能有问题?
--------
从 PC 到 ZNP (发送)和 ZNP 应答(接收)的数据:
发送:FE03260503010220
接收:FE0166050062
发送:FE0141000040
接收:FE064180020200020700C2
发送:FE0426058302FFFFA6
接收:FE0166050062
发送:FE0A26052D08DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD0C
接收:FE0166050062
发送:FE0626058403FFF800A1
接收:FE0166050062
发送:FE032605870100A6
接收:FE0166050062
发送:FE1226056210000000000000000000000000000000000000000043
接收:FE0166050062
发送:FE03260563010143
接收:FE0166050062
发送:FE242101010020FFFFFFFFFFFF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF000000000000000000002C
接收:FE016109026B
发送:FE112400080DBF01050100040000150002070000009E
接收:FE0164000065
发送:FE022540000067
接收:FE0165400125FE0145C0088C
----------------------
我的编译器定义的符号:
BDB_Finding_Binding_Capability = 0
TC_LINKKEY_JOIN
NWK_MAX_DEVICE_LIST=10
ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX=30
ZNP_ENABLED
省电
Feature_system_stats
MT_GP_CB_FUNC
MT_SYS_FUNC
MT_UTIL_FUNC
MT_ZDO_FUNC
xHAL_SPI=false
HAL_UART=true
NV_RESTORE
----------
此致