This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:CC2630勘误表、2016年8月

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/568024/cc2630-cc2630-errata-august-2016

器件型号:CC2630

你(们)好

我在2016年8月的勘误表中看到) CC2630内部32kHz 振荡器无法正常工作。

但我需要 CC2630内部32kHz 振荡器。

CC2630F128RHB 现在(2017年1月)是否可用于工作内部振荡器? 哪个版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    修订版 D (PG2.3)或更新版本的器件已解决此问题。 您可以通过闪存编程器2找到现有电路板上的芯片版本。 连接电路板后、单击左上角的芯片、芯片版本将在左下角列出。 此芯片修订版本号对应于 PG 编号。