This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:CC26xx 裸机 UART 驱动程序

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/565344/cc2630-cc26xx-bare-metal-uart-driver

器件型号:CC2630

同时、我们是否提供了驱动程序示例、例如、不使用 RTOS 的 UART?

此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有 TI RTOS、就没有这样的 UART 示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黄振
    请停止回答来自"TI 员工"的问题、或至少回答我的问题。
    我n´t 仔细查看了 e2e 论坛、不需要摘要。

    谢谢你。

    此致、Bernd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从不担任 TI 员工、下次我会完全跳过您的问题。 很抱歉打扰你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    遗憾的是、目前没有可用的非操作系统驱动程序。 但是、我们正在开发一种称为驱动移植层(DPL)的技术、这将使我们的所有驱动程序在不同操作系统和无操作系统之间更容易移植。 目前、我没有可以公开沟通的时间表。