请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 尊敬的香榭丽舍
搜索 CC2530后、我们找不到任何 Vcc 电源电压加电序列、例如从0V 到3.3V 的上升时间。
请您分享此信息吗?
如果您有任何建议、请随时告诉我。
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.