This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:CC26552烟雾探测器应用

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, CC1310, TIDA-01519, MSP430FR2311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/754824/cc2652r-cc2652-smoke-detector-application

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件: CC1310TIDA-01519MSP430FR2311

尊敬的 TI 团队:

我希望将烟雾探测器集成到 cc2652中。

我们可以使用任何硬件接口设计(例如跨阻放大器(TIA))吗? 对此进行了讨论、但看起来没有参考设计。

希望得到您的帮助。

此致、

Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您可以在此参考设计中重复使用 Tho 参考代码并将其移植到 CC2652R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walter、

    正确、该文档是一份应用报告、不同于 TI 设计。 TI 设计将包括一个参考设计。

    请注意、CC2652在2.4GHz 频带下运行、因此不包含应用报告中描述的低于1GHz 功能。

    您可能会发现以下 TI 设计作为起点非常有用:
    www.ti.com/.../TIDA-01519
    它包含用于低于1GHz 无线连接的 CC1310。



    此致、
    Toby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、TIDA-01519会检测现有烟雾探测器发出的警报。  此类警报"侦听器"可用于在用户的手机上触发通知、例如、指示烟雾警报已激活。  此外、警报"侦听器"设计从不必遵守烟雾探测器的多种监管标准的角度来看、将是有利/简单的。

    如果确实需要烟雾探测器设计、请查看 TI.com 上的烟雾和热量探测器页面、了解更多资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gus 和 Toby:

    我们需要创建自己的烟雾探测器硬件、因此 TIDA-01519不适合我们。 此外、我们还希望将 CC2652用作最新 SDK 的基础、因为我们已经拥有了它。

    如果确实需要烟雾探测器设计、请查看 TI.com 上的烟雾和热量探测器页面、了解更多资源。

    这两个参考文献是:
    MSP430FR2311微控制器红外反射感应参考设计
    具有微控制器的跨阻放大器参考设计

    两者均使用内置 OA 的 MCU。 但是,在 cc2652中,我们没有内置 OA。
    我们希望实现离散 TIA。 是否有任何建议?

    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    以下几个链接可帮助您设计自己的跨阻放大器电路。

    http://www.ti.com/lit/an/sboa220/sboa220.pdf

    http://www.ti.com/lit/an/sboa268/sboa268.pdf

    网页

    http://www.ti.com/lit/ug/tidu535/tidu535.pdf

    第1部分第2部分、第3部分

    http://www.ti.com/tool/TIDA-010014

    http://www.ti.com/lit/an/sboa035/sboa035.pdf