This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:使用 TI EVM 刷写代码时出错

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK, CC2538EMK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/753115/cc2538-getting-an-error-while-flashing-the-code-with-ti-evm

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他部件:Z-stack

大家好、

我已经使用 IAR IDE 开发了代码、希望在板上刷写代码时遇到错误。 Flash 加载程序报告了一个错误、如"Fatal Error: Failed to connect to the XDS emulator (ICEPick)..."。

下面一行是我在 IAR 工作区中的错误消息:

请帮助我解决此问题。 提前感谢。

此致、

Vijay。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC2538

    大家好、

    当我想在板上刷写代码时、我会收到一个错误。 Flash 加载程序报告了一个错误、如"Fatal Error: Failed to connect to the XDS emulator (ICEPick)..."。

    下面一行是我在 IAR 工作区中的错误消息:  

    请帮助我解决此问题。 提前感谢。

    此致、

    Vijay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用 CC2538DK?以及您尝试将哪个软件示例下载到您的 CC2538?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我使用的是 CC2538。 我正在尝试下载在 IAR IDE 中开发的 ZigBee 协调器代码。

    此致、
    Vijay。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用哪种 Z-Stack 版本和 IAR 版本? 顺便说一下、您能否给我一张图片来展示您的 CC2538DK 及其如何连接到您的 PC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 Z-Stack 3.0和 IAR Embedded Workbench IDE - ARM 7.70.2。
    我使用2条 USB 电缆将电路板与 PC 相连。 一个 USB 用于评估板、另一个用于连接 ZigBee 板。

    此致、
    Vijay。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否使用 Z-Stack 3.0.2或3.0.1? 您能用外转显示连接吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 Z-stack 3.0.1。 实际上、我正在分享 Google 提供的示例图片。 在该图中、红色箭头指示与 PC 的 USB 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您只需要将 USB 电缆连接到 SmartRF06、而不需要将 USB 电缆连接到 CC2538EMK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 我已将 USB 电缆连接到 CC2538EMK。 但这张图片是一个样本、而不是实际图片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在套件上拍照并附加它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附加了电路板的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了连接到 SmartRF06EB 的 USB 电缆外、为什么您仍要将 USB 电缆连接到 CC2538EM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已断开与 CC2538EM 的 USB 连接。 现在它正在工作。 非常感谢你,YK Chen。

    此致。
    Vijay。