请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2630 尊敬的专家:
我的客户利用 cc2630开发 ZigBee 系统、他们设计了测试板、但遇到了两个问题、如下所示:
1.当网关使用3.0V 电压电源运行时,节点设备可以连接它,当网关提供3.3V 电压时,节点设备几乎不能连接它,如果我们用手触摸天线,它可以再次连接;
即使节点异常有时可以连接到网关、但这非常困难;
以上述问题为目标、您能给我一些建议还是解决方法。 我认为这个问题可能是由天线匹配或布局问题引起的、您能给我一些有关这些问题的指导吗?
此致。
徐 Cickey