Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack
您好,团队
我正在尝试执行"ZigBee IEEE 802.15.4测试规范"中的 MAC 测试项目。
我在 mT_mac.c 中使用 ZTool 和函数
测试项目 TP/154/MAC/信标管理-01中。
应测试以下各项。
我发现 MT_MacSetReq()有 信标有效载荷的特殊情况(因为只有指针存储在 PIB 结构中,而不是内容)
但是 ,MT_MacGetReq()没有处理指针的特殊情况,因此只返回信标有效载荷的指针。
"ZigBee IEEE 802.15.4测试规范"要求返回的信标有效载荷内容通过测试。
我检查 了 z-stack 3.0.0和 TIMAC 1.5.2.43299、两者都无法获得正确的结果。
似乎还有另一个代码库已经通过 "ZigBee IEEE 802.15.4测试规范"并通过了测试。
MLME‐set.request for the DUT such
这样:
mLME‐set.request()
PIBAttribute=0x45= MacBeaconPayload、
PIBAttributeValue=0x12 0x34 ( 避免
地址 短的混淆 )
)
验证 PIB 是否设置正确
mLME‐get.request (
PIBAttribute=0x45= MacBeaconPayload、
PIBAttributeIndex = 0x00 (仅忽略
用于 MAC 2006 安全 PIB)
请帮我和 蔡爱这个问题。
BR、
Alvin