This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2630:帮助对 CC2630 -无线 ECG 系统进行编程

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291, CC2630, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/608386/rtos-cc2630-help-programming-cc2630---wireless-ecg-system

器件型号:CC2630
Thread 中讨论的其他部件:ADS1291Z-stack

工具/软件:TI-RTOS

我正在开展一个项目、在该项目中、我使用 CC2630开发了一个原型。 我打算使用此原型来收集 ECG 信号并使用 ZigBee 协议进行无线传输。 也就是说、我的输入信号将是3路信号、我的输出信号将是无线传输的差分 ECG 信号。 为此、我将 TI ADS1291用作 ECG 模拟前端、以收集3个电极信号。 根据我的设计、该系统的工作原理如下:

对于发送器:

  1. ADS1291收集输入信号、这些信号被过滤和放大。
  2. 然后、ADS1291使用 SPI 协议与 CC2630进行通信。  
  3. CC2630接收数据、然后通过射频接口进行传输。

对于接收器:

  1. CC2630接收数据、然后使用 UART 通信将其发送到主机 PC。

差不多就是这样。 这不是一个复杂的系统、但由于我从未使用过 ARM 处理器或 SimpleLink IC、我一直很难找到如何进行 CC2630编程。 我一直在阅读有关 Z-Stack 和 IT-RTOS 的大量信息、我已经成功安装了和 IAR EWARM。 我想、一个好的起点是从 Z-Stack 中为 CC26XX 查看示例项目。 我已经在这方面做了几天了、但没有取得太大的进展、因为似乎有无尽的文档、文件和项目。

由于项目截止日期即将到来、我想知道、鉴于系统特性、我是否可以获得有关如何开始对 CC2630进行编程的任何帮助。

此致。

迭戈。