This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530与 CC2591 -范围问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2591

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/650068/cc2530-cc2530-with-cc2591--range-issue

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件:CC2591

您好!

跟踪 https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/zigbee_6lowpan_802-15-4_mac/f/158/t/617328中的线程

如上述链接中所述、路由器与路由器之间的距离存在问题。 我们完成了输出功率分析、其中功率放大器(CC2591)的输出功率为15dB、没有功率放大器的输出功率为0.5dB、这是使用频谱分析仪测量的。 但在每种情况下、范围都是相似的。 是为了使用功率放大器(CC2591)实现更远的距离、应在原理图中进行任何进一步的修改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用什么是视距传输?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这两种情况下(有无 PA),从视线上的路由器到路由器的距离都是70到80英尺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您正确启用了 PA/LNA、则至少应为150米。