This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:-#39;智能射频监听器代理#39;无法看到软件狗、尽管它在设备管理器中显示为 CEBAL 已连接设备/CC2531软件狗

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2531EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/648416/cc2531emk---smart-rf-sniffer-agent-cannot-see-dongle-though-it-shows-in-device-manager-as-cebal-connected-device-cc2531-dongle

器件型号:CC2531EMK
主题中讨论的其他器件:CC2531

--"Smart RF 监听器代理"无法看到软件狗,尽管它在设备管理器中显示为 CEBAL 连接的设备/CC2531 USB 软件狗,"正常运行"

我出了什么问题?

数据包监听器代理刚才说找不到硬件

串行波特率设置为高数字921600  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用连接的驱动程序

    e2e.ti.com/.../3666.cebal.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在使用该驱动程序

    设备管理器中显示该软件狗,并且“工作正常”。

     但数据包监听器看不到监听器设备。

    什么是正确的数据包监听器下载或版本:?

    我使用 Smart RF 数据包监听器2 v1.00.01

    CC2531EMK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确保监听正确的信道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我开始了。

    我使用的是新的数据包监听器-"数据包监听器2"

    当有新的时候,谁会想到——我的错误——尝试旧的? ——不明显!—  

    Geez