This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:紧急帮助-将数据存储在 CC2650的非易失性存储器中

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/736818/launchxl-cc2650-urgent-help-store-data-in-non-volatile-memory-of-cc2650

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2530CC2650

大家好、

我将 cc2650用作终端设备。 我有 CC2530作为协调器。  

从协调器接收到数据(单字节)后、终端设备需要将数据存储到其非易失性存储器中、以便在断电时保留。  

我将 SampleSwitch 示例用于终端器件。 我已经了解 了 osal_SNV_write 和 osal_SNV_read 函数、但当我使用它们时、会出现函数隐式声明警告。 我已经尝试添加库"oal_SNV.h"、但再次出现错误。  

如何正确使用这些函数来存储数据? 请向我提供您的帮助。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 zclport_writeNV 和 zclport_readNV 来写入/读取 NV 数据。