This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2530:为什么我可以#39;t Handle AssociationRequest?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIMAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/694498/compiler-cc2530-why-i-can-t-handle-associationrequest

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件:TIMAC

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我无法处理使用 TIMAC 的应用程序中的关联请求。

接收到以下数据包。

长度:44.
控制帧:23抄送
序列: E1.
DST PAN:CC 11.
DST 地址:E4 41 BD 01 00 4B 12 00
SRC PAN:FF FF
SRC 地址:71 8F 98 12 00 4B 12 00
有效载荷:01 08 53 4C 01 10 00 17 00 91 5B 00 60 00 72 01 00 02 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 64 00 05 00 00 64 00 00 9C 40 FF F5 64 62 06 1C EC

我想、这个数据包是关联请求。

但是,不 执行 MSA_ProcessEvent()的案例 MAC_MLME_Associated_IND。

您知道任何提示吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    关联请求的长度通常为21字节:头文件(您提供的信息)为17字节、有效载荷(命令帧 ID 和兼容性信息)为2字节、脚注为2字节。 因此、这很可能不是关联请求数据包、因此不会遇到 MAC_MLME_Associate_IND 事件的原因。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您重放。

    此数据包的有效载荷是自定义的。
    如果更改设置、我是否可以遇到 MAC_MLME_Associate_IND 事件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于有效的传入关联请求数据包、是。

    此致、
    Ryan