Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2592 主题中讨论的其他器件: CC2640
您好 TI 团队
我们希望将 CC2592范围扩展器与 CC2640R2FRSM 配合使用,并希望获得 CE 认证。 根据 CE 认证,最大输出功率应在+20dBm 范围内,CC2592范围扩展器具有+22dBm。 请建议我们如何在 CE 认证范围内获得此范围扩展器?