This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530 OTA Z-Stack

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/709895/cc2530-cc2530-ota-z-stack

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

我在 Z-Stack 3.0.1中使用示例工程 OTA。 我已阅读该文档、并看到当节点从服务器下载固件时、它将保存到辅助存储器中。 下载完成后、它将复制到主存储器。 我想问二级存储是内部存储还是外部存储?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是外部存储器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有机会将其转换为内部存储?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、CC2530上没有足够的闪存。