Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack
大家好!
我尝试 从预视觉版本迁移到 Z-Stack 3.0.1、并具有相同的 qestoin。
第一个:
在文档"ZNP 接口规范" 中描述了启动 Zigbee 网络的过程。 对于 ZC na ZR、I 必须 为 net 的启动设置两个标志 net_formation 和 net_staering。 但是、如果我用 两个标志为我的 ZR 星号(这是第一个打开的开关!!!) ZC 未找到的 ZR (对于 exaple ZC,swith off) ZR 启动并设置新网络。 如果在我启动 ZC 后 ZC STAR NORALY (网络还原)、但无法看到 ZR 和 ZR 也看不到 ZC。 是否可以像 Zed 一样启动 ZR 而不使用 net_formation ? 在此情况下、ZR 不会设置新网络、ZC 可以正常运行。
第二个:
我启动 ZR 并正常加入 ZC。 然后我启动 ZED (例如,ZED 可以看到 ZR,但看不到 ZC) 是否该 ZED 正常联接至 ZR? 或者我必须在 ZR 上执行 Pirmit _join 命令? 安全配置为默认配置。