请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 我尝试使用 ZStack 附带的 UART 驱动程序、但定义的最低波特率为9600。
我需要使用2400、因此如果我要设置它、我必须在使用 ZStack 函数打开端口后进行设置?
我的意思是使用进行初始化
initUart0 (halUARTCBack_t pf)
网址: sunmaysky.blogspot.com/.../how-to-use-two-uart-ports-in-cc2530-z.html
然后在下列情况后进行以下陈述:
//初始化比特率(U0BAUD.BAUD_M、U0GCR.BAUD_E) U0BAUD = uartBaudM; U0GCR =(U0GCR&~0x1F)| uartBaudE;