Other Parts Discussed in Thread: CC2530
大家好、我不熟悉 Zigbee、因此我在此寻求帮助。 我有一个 Zigbee 项目需要处理移动节点、背景是:
在一栋建筑中、有许多房间和故事、每间房间都有一个 Zigbee 网络、最有可能是简单的星形网络。 现在、我们要通过将节点从一个房间移到另一个房间来进行实验、下面是我的问题:
1.在每个房间中分别配置和启动网络时,一个房间中的节点是否会连接到另一个房间中的网络? 最重要的是、一个房间可能有上、下、左、右、前、后的邻居、任何房间中的模式也可能检测到其他相邻房间中的网络、是否确实有好的方法让节点加入房间中的网络?
2.如果节点在移动,比如从一个房间移动到另一个房间,将发生什么情况? 节点是否会离开当前网络并加入其自动移动的网络? 节点是否可以通过计算检测到的所有网络的信号强度来确定是否离开并加入网络?
最简单的节点是什么? 例如、我只想读取节点的 MAC 编号来检查它是否在房间内、CC2530和必要的外部组件是否足以用于工作节点?
我们非常感谢您的善意帮助和建议。
非常感谢!