This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:它是否支持 GPIO 上的 I2S 和 PDM?

Guru**** 2558090 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/680923/cc2538-does-it-support-i2s-and-pdm-on-gpio

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

cc2538是否支持 GPIO 上的 I2S 和 PDM (脉冲密度调制)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,它不是。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    cc2650和 cc2538都使用 ARM cortex m3,但 cc2650支持 I2S,为什么使用 cc2538?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2538是一款具有时代功能的产品、CC2650是一款较新的产品。