请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 Thread 中讨论的其他器件: Z-stack
可能涉及的人员、
实际上、在正常情况 下、我们使用调试器/编程器将我们自己的固件程序放入 CC2530 IC 中(即、为 Zigbee 协调器、路由器、终端设备升级固件程序)。
考虑一个大型 Zigbee 网络(>40-50个 Zigbee 节点)、如果我们要升级固件、我们只需将调试器/编程器放置到每个 ZigBee 终端设备模块进行升级、这是一项耗时的工作。 那么、是否有任何简单的方法来升级 CC2530固件? (即、不打开终端设备外壳并插入编程器电缆? /或通过无线升级终端设备/路由器固件? /或通过 Zigbee 网关?等)
非常感谢
林小龙