This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:作为 ZigBee 路由器的智能插头

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/698020/cc2531-smart-plug-as-a-zigbee-router

器件型号:CC2531

大家好、

上周,我使用 了 CC2531ZNP-Pro-Secure_LinkKeyJoin.hex 固件, 如此 处所述。 第一天、我能够形成网络、并能够使用串行应用程序和 ZNP 主机框架打开和关闭器件。您能在以下问题中提供帮助吗

1)但是,设备作为路由器加入,我可以使用 ZNP 主机框架看到这一点。 那么,终端设备是否可以作为路由器加入,并且可以具有开/关或其他群集的端点??

发送 ZDO_SIMPLE_DESC_REQ 时 。 我有 一个 ZDO_SRC_RTG_IND 以及 ZDO_SIMPLE_DESC_RSP、在这里、作为结束点、我应该只接收 ZDO_SIMPLE_DESC_RSP

mtZdoSrcRtgIndCb
DstAddr:0x8767
RelayCount:0x00

mtZdoSimpleDescRspCb
SrcAddr:0x8767
状态:0x00
NWKADDR:0x8767
Len:0x18
端点:0x01
ProfileID:0x0104
DeviceID:0x0100
设备版本:0x00
NumInClusters:0x07
InClusterList[0]:0x0000
InClusterList[1]:0x0003
InClusterList[2]:0x0004
InClusterList[3]:0x0005
InClusterList[4]:0x0006
InClusterList[5]:0x0B04
InClusterList[6]:0x0B05
NumOutClusters:0x01
OutClusterList[0]:0x0019

2)第二天整个设置都不起作用,尽管我没有做任何更改。 我还尝试了安全性=0,但它也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您的意思是"终端设备可以作为路由器加入?"
    2.我建议您使用监听器来检查无线传输过程中发生的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 CC2531协调器和 ZigBee 智能插头 、它基本上是一个终端设备。 根据我的经验、协调器应将其视为终端设备而不是 路由器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它应该是终端设备。 您为什么认为它被视为路由器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 ZDO_SRC_RTG_IND 消息来自路由器,我不确定这一点,即使在 nwktopology 示例的 ZNP 主机框架日志中,设备类型也显示为路由器,该路由器基本上取自 ZDO_END_DEVICE_ANNCE_IND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ZDO_END_DEVICE_ANNCE 包含器件功能、您可以使用它来检查加入的器件类型。