This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:如何唤醒"睡眠" MAC 层?

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/674420/cc2531-how-to-wake-up-sleeping-mac-layer

器件型号:CC2531
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

我遇到了很多电池供电的 Zigbee 终端设备、这些设备会关闭其 Rx 接收器、直到它们有要发送的内容。 我知道这是符合 Zigbee 规范的有效模式。

使用 Z-Stack、协调器是否可以进行 API 调用以"唤醒器件"、以便我可以发送一个、例如、ZCL 获取特定属性?

现在、如果我对协调器进行编程以发送获取/读取属性请求、Z-Stack 将返回状态代码0xf0、指示"MAC 层事务已过期"。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须降低轮询速率、以使终端设备能够及时接收消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YK,如何降低轮询率? 这是构建期间的配置参数还是可以通过实时 API 调用更改的参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更改 f8wconfig.cfg 中的 POLL_RATE 定义。