This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:程序无法运行。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/750870/cc2538-the-program-can-not-be-run

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: 闪存编程器

尊敬的所有人

我使用 了 SmartRF 闪存编程器2 + xds110。 但有一些问题。

1.刻录程序后、连接到 CC2538、CC2538的调试器会关闭、然后上电、程序可以正常运行 、但如果调试器未连接到 CC2538、程序不能正常运行。为什么?

2.如果我想让程序正常运行,我该怎么办? 在上电之前是否必须将某些 I/O 设置为高电平或低电平? 或者编译的工程是否存在任何配置问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    您使用的是 SmartRF06EB + CC2538EM 还是 LaunchPad XDS110? 您是否在闪存编程器设置中检查了"操作完成后断开连接"? 您使用的是什么项目、您是否设置了后门引导加载程序引脚? 我在使用 SmartRF 闪存编程器2 v1.7.5进行编程并连接了 XDS100v3之后验证了一个正在运行的项目。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、我们去了、

    由于不活动、我正在关闭此帖子、但如果您有任何其他问题、您可以重新打开该帖子。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查您的硬件、可能是32MHz 晶体不能正常工作、或测量56K 欧姆偏置电阻器、电压必须约为1.2V