请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 Thread 中讨论的其他器件: 闪存编程器
大家好、
我已经使用 IAR IDE 为 CC2538 MCU 开发了代码。我正在使用 I-jet 调试器器件进行调试。
当我尝试刷写代码时、我遇到类似 致命错误:无法连接到 CPU 的错误。 会话中止。 我还检查了 USB 电缆连接。 问题出在哪呢? 帮助我解决这个问题。 提前感谢。
此致、
Vijay。