请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 Thread 中讨论的其他器件:Z-stack
大家好:
现在 我 想使用看门狗定时器 ISR,但是当我添加看门狗超时中断服务并且 编译错误!时
HAL_ISR_Function (halWatchDogIsr、WDT_Vector)
{
HAL_ENTER_ISR ();
WDTIF = 0;
HAL_EXIT_ISR();
}
在 我注释 上述代码并 进行编译时不会出现错误
IAR 错误:
ERROR[E16]:段 CRC (大小:0x4对齐:0)对于段定义而言太长。 至少需要额外0x4个字节。 处理句段放置命令时出现问题
"-Z (code) crc=0x0888-0x088B"、在放置时、可用存储器范围为"-none"-
与此放置相关的保留范围:
代码:800-88d INTVEC
位:0-7 BREG
位:80-87 SFR_an
位:90-97 SFR_AN
位:a0-af SFR_an
位:B8-C7 SFR_AN
位:D8-df SFR_an
位:e8-ef SFR_an
位:F8-ff SFR_AN
运行链接器时出错
现在我 不知道如何解决这个问题!