This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:ztool

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/728735/cc2530-ztool

器件型号:CC2530

大家好、我使用 ztool 连接协调器和路由器、但 在 https://sunmaysky.blogspot.com/2017/02/use-ztool-z-stack-30-znp-to-set-up.html 中存在问题 

03:20:13.59 COM3 UTIL_GET_DEVICE_INFO (0x2700)

03:20:18.76 COM3 UTIL_GET_DEVICE_INFO_RESPONSE (0x6700)
   状态:成功(0x0)
   IEEEAddr:0x00124B00094B7997
   短地址:0xFFFE
   DeviceType:协调器、路由器、END_DEVICE (0x7)
   DeviceState:DEV_HOLD (0x0)
   NumAssocDevices:0x00
   AssocDevicesList

 最后不会获取 ZDO_END_DEVICE_ANNCE_IND

问题出在哪里????

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ZNP 处于 DEVICE_HOLD 状态,这意味着您无法正确配置并启动它作为协调器。