This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2652R:构建示例错误

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, TIMAC, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/933998/compiler-cc2652r-example-build-error

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件: TIMAC、 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK、 Z-STACK

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的 TI 专家:

我正在尝试从 TI-RTOS 中为 CC2652R 运行示例,但没有一个示例构建在我的个人 PC 上,而在其他 PC 上则使用相同的配置。

我正在使用:

 -用于 Arm 8.32的 IAR

 - SDK simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78

 - XDC 工具3.61.00.16

zed_temeraturesensor exmple 的生成错误:

构建配置:Zed_temperaturesenser_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_IAR -默认值
正在更新生成树...
执行预编译操作
运行"c:/ti/xdctools_3_61_00_16_core/xs 时出错
--xdcpath="c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/kernel/tirtos/packages;C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78\kernel\
tirtos\packages\IAR\tools\configuro\package" IAR.tools.configuro -c "C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.2\ARM"
-cc "C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.2\arm\bin\iccarm.exe"--device "CC2652R1F"--compileOptions
"dummy.c -D ZCL_Read -D ZCL_discover -D ZCL_write -D ZCL_basic -D ZCL_Identify -D ZCL_Groups -D
ZCL_TEMP_MEASURE -D BDB_REPORTING -D TIMAC_ROM_IMAGE_BUILD -D TIMAC_ROM_PATCH -D
USE_ZCL_SampleApp_UI -D MAX_STATUS_LINes=10 -D ZStack_SECURITY -D Board_DISPLAY_USE_UART -D FREQ_2_4G
D OSAL_PORT2TIRTOS -D OSAL_PORT2TIRTOS_OSALMAP -D STACK_LIBRARY -D ZDO_API_BASIC -D TC_LINKKEY_JOIN -D
nv_restore -D nv_init -D feature_non_beacon 模式-D ZCL_standalone -D MAX_DEVICE_Table_entries = 50 -D
NVOCMP_NVPAGES=2 -D device_family=cc26x0 -D CC26X2R1_LAUNCHXL -D DeviceFamily_CC26X2 -o C:\Users\Stefan \Desktop\
、、、、\default\Obj --debug --endian=little --cpu=Cortex-M4 -f C:\Users\Stefan \Desktop\、、、/configPkg/compiler.opt.defs --debug --silent -e
--aeabi --thumb --diag_suppress=Pa050 -FC:\Users\Stefan \Desktop\、、、/configPkg/compiler.opt.defs -FC:\Users\Stefan \Desktop\
、、、、/Stack/Config/f8wenddev.opts -e --FPU=VFPv4_sp --dlib_config \"C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.2\ARM\
inc\c\DLib_Config_Normal. h\"-i C:\Users\Stefan \Desktop\、、、、\-i C:\Users\Stefan \Desktop\、、/Application/StartUp - I C:\Users\Stefan
Desktop\、、、/Application/Services -I C:\Users\Stefan \Desktop\、、、/Application/ui -I C:\Users\Stefan \Desktop\、、、/Application/util - I C:\Users\
Stefan \Desktop\、、、/Application/ZStackApi -I C:\Users\Stefan \Desktop\、、、/Common/gp -I C:\Users\Stefan \Desktop\、、、/Common/touchlink
i C:\Users\Stefan \Desktop\、、、、/Stack/af - i C:\Users\Stefan \Desktop\、、、/Stack/bdb - i $PROJ_DIR/Stack/Config\-i C:\Users\Stefan
Desktop\、、、/Stack/gp -I C:\Users\Stefan \Desktop\、、、/Stack/HAL/Crypto -I C:\Users\Stefan \Desktop\、、、/Stack/HAL/Platform - I C:\Users\
Stefan \Desktop\、、、/Stack/HAL/RF -I C:\Users\Stefan \Desktop\、、、/Stack/MAC/HighLevel -I C:\Users\Stefan \Desktop\
、、、、/Stack/MAC/LowLevel - I C:\Users\Stefan \Desktop\、、、、/Stack/MAC - I C:\Users\Stefan \Desktop\、、、/Stack/nwk - I C:\Users\Stefan
Desktop\、、、/Stack/osal_port -I C:\Users\Stefan \Desktop\、、、/Stack/ROM -I C:\Users\Stefan \Desktop\、、、/Stack/sec -I C:\Users\Stefan
Desktop\、、、/Stack/sys -I C:\Users\Stefan \Desktop\、、、/Stack/zdo -I C:\Users\Stefan \Desktop\、、/Stack/zmac -I C:\Users\Stefan \Desktop\
、、、/Stack/ZStackTask - i c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/zstack/mt - i
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/zstack/osal - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/ti154stack/services/saddr - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/ti154stack/services/sdata - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/ti154stack/hal/crypto - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/ti154stack/hal/platform - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/ti154stack/hal/rf - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/zstack/stack/af - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/zstack/stack/bdb - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/zstack/stack/bdb/touchlinkapp - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/zstack/stack/gp - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/zstack/stack/api - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/zstack/stack/nwk - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/zstack/stack/sec - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/zstack/stack/sys - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/zstack/stack/zcl - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/zstack/stack/zdo - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/zstack/zmac - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/zstack/zmac/f8w - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/zstack/stack/ui - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/common/cui - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/ti154stack - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/ti154stack/fh - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/ti154stack/high_level - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/ti154stack/inc - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/ti154stack/inc/cc13xx - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/ti154stack/low_level/cc13xx - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/ti154stack/tracer - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/ti154stack/rom - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/ti154stack/common/heapmgr - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/ti154stack/common/osal_port - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/ti154stack/common/osal_port/osal_port_tirtos - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/common/nv - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/zstack/util - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/ti154stack/common/util - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/zstack/config - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/zstack/startup - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/ti154stack/common/api/inc - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2 - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/inc - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/zstack/apps/temperaturesensor -I C:\Users\Stefan \Desktop\、、、/Common/zcl - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/ti154stack/common/boards - I
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source - I c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/posix/iar - Ohz"
--linkOptions "--no_out_extension -o C:\Users\Stefan \Desktop\、、、\default\EXE\
Zed_temperaturesensor CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_IAR.out --map C:\Users\Stefan \Desktop\、、、、\default\List\
Zed_temperaturesensor CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_IAR.map --config C:\Users\Stefan \Desktop\、、、、/cc26x2lp.ICF -f C:\Users\Stefan
Desktop\、、、、/configPkg/linker.cmd --silent --cpu=Cortex-M4F --redirect _printf=_PrintfSmall
fc:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/ti154stack/library/tirtos/iar/timac_rom_PG2_0_rom_api_linker.icf
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/zstack/lib/iar/libZStack_nwk_zed_iar.a
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/display/lib/display.arm4f
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/grlib/lib/iar/m4f/grlib.a
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/drivers/rf/lib/rf_multiMode_cc26x2.arm4f
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/drivers/lib/drivers_cc26x2.arm4f
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/ti154stack/library/tirtos/iar/bin/maclib_nosecure_cc26x2_2_4g.a
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc26x2.arm4f
C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib/bin/iar/driverlib.lib --sil默 式--cpu=Cortex-M4F
--redirect _printf=_PrintfSmall --redirect _scanf=_ScanfSmall --semihosting --entry __IAR_program_start --vfe --text_out locale --profile
发布--projFile "C:\Users\Stefan \Desktop\、、、、\zed_temperaturesensor CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_IAR.EWP" C:\Users\Stefan
桌面\、、、、/app.cfg

错误总数:1.
警告总数:0

此致、

Steven