请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack、 CC2530CC2530体系结构协调器、路由器和终端节点各有多少个,请参阅互联网上的此规范 AN123-Breaking the 400 Node ZigBee
Network Barrier with TI 的 ZigBee SoC 和 Z-Stack
软件,我想问以下问题。
这个400节点实际上是如何连接的?
答:Coodinator 直接连接到400台路由器;还是 Coodinator 直接连接到400台终端设备?
或未连接到400。 中间有一个路由器。 实际测试连接了多少台路由器和终端设备? (例如:1协调员->20路由器->20编码设备;1协调员->40路由器->40编码设备)
2.路由器架构中的所有400个设备是否都有? 或者它是协调器-->连接到路由器-->连接到终端设备,总数是400?