This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:CC2652P ZNP 支持是否与 WiFi 共存?

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, SYSCONFIG, CC3235S, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/931004/cc2652p-will-cc2652p-znp-support-coexist-feature-with-wifi

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigCC3235SSIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDKZ-STACK

大家好、

客户希望将 CC2652P 用作 ZNP。 他们询问它是否支持与 WiFi 共存的功能(TI CC323x)?

目前、从 SysConfig 中、它显示共存仅支持 BLE PHY。 是否有任何支持计划?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    这是建议的、但尚未确定任何交付/完成日期。  客户可以使用具有 CC3235S (或类似) WiFi 主机的 CC2652P SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK ZNP 开发自己的解决方案。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是更适合在 Z-Stack 内核层上实施? 如果不是、您能否详细说明如何在应用层实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    我之前的回答是猜测、很遗憾、我不知道有关 WiFi + Zigbee 共存解决方案的更多信息、无法对此发表进一步的评论。  可能需要 Z-Stack 的额外参与。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您是否计划使用 CC26x2/CC13x2 ZNP 来支持 WiFi 共存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在内部询问、并将尽快提供回复。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,

    SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 器件的 ZigBee + WiFi 共存尚未开始开发、时间表仍处于暂定状态、但计划在2021年第1季度末完成。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    @Ryan、感谢您提供相关信息。