This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:模拟 Zigbee 端点器件

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2530, Z-STACK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1220402/cc2531-emulate-a-zigbee-endpoint-device

器件型号:CC2531
主题中讨论的其他器件: CC2530Z-stack
您好、专家!
在此、我需要您的帮助、以便为我们的客户找到合适的器件。
关于此  CC2531软件狗、他们 通常将其与软件包监听软件配合使用、以在器件和协调器之间获得交换的 ZigBee 帧。
我们在这里的问题是、我们是否可以使用软件狗来仿真 Zigbee 终端设备? 是否有任何软件示例可以做到这一点?
如果没有、可以使用什么 TI 器件来实现此功能?
如果您需要更多信息、请告诉我。  
提前感谢您。
此致、
Jonathan