This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:CAN ZED 广播/群组直接广播到网络中、而不是通过父级广播

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1336499/cc2652r-can-zed-broadcast-groupcast-directly-into-the-network-rather-than-through-parent

器件型号:CC2652R

您好!

ZED 是否可以直接广播而不是中继到父节点,然后再广播?

这是当前发生的情况、
触发 ZED 广播
ZED -> DeviceParent ZR ->广播

我想做的事
触发 ZED 广播
ZED ->直接广播

这是可能的吗?  
我需要使用哪些设置?  
此设置"AF_SKIP_ROADing"有什么作用?

感谢您提供任何信息。

谢谢
阿克希莱什