Part Number: TMS320F28P650SK
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
尊敬的TI工程师:
您好!
在使用贵司TMS320F28P650SK芯片时,既有方案遇到了SOC不够的问题。
目前,在16kHz的AD中断下,存在5个信号需要在0时刻采样,存在4个信号需要在T/4时刻采样,存在1个信号需要在0和T/2时刻采样,存在13个信号需要在0, T/2时刻采样,存在5个信号需要在T/4, 3T/4时刻采样,如下表。
| 采样类型 | 信号数量 | 采样时刻(T为中断周期) |
| A | 5 | 0 |
| B | 4 | T/4 |
| C | 1 | T/2 |
| D | 13 | 0, T/2 |
| E | 5 | T/4, 3T/4 |
在参考例程driverlib\f28p65x\examples\c28x\adc\adc_ex15_trigger_repeater_oversampling.c后,了解到TRIGER REPEATER和PPB可以减少SOC使用。
我的问题是,如何配置SOC、REPEATER、PPB以实现使用最少的SOC实现表格采样需求?(不限制特定外设使用)
谢谢!