Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, MOTORWARE
TMDSHVMTRINSPIN三相电机控制套件:350V、10A、1-1.5 kW,带 Piccolo F28069M、InstaSPIN™-FOC
1.TMDSHVMTRINSPIN支持InstaSPIN-FOC的高压套件是否是底板是黄色的?
2.为什么使用220VAC供电输出功率要小于350VDC时?我使用220V供电能否达到3000W额定输出?
- 使用 350V 直流总线时电机驱动器级最高为持续 10A
- 该套件拥有通用交流输入 (110-240 VAC) 或直接的直流总线输入 (50-350V),支持 750W 的额定输出
3.套件中配的是28027F还是28069M的Controlcard?
4.motorwre中的开发例程是按板子划分的,这里目录下的hvkit_rev1p1是否就是这个TMDSHVMTRINSPIN,而且是黄色底板的?
C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_16\sw\solutions\instaspin_motion\boards\hvkit_rev1p1
5.黄色底板的TMDSHVMTRINSPIN硬件设计文件是否是下述目录?
C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~HVMotorCtrl+PFC-HWdevPkg\HVMotorCtrl+PFCKit-R1.1
因为TI的高压套件出了好几个版本,担心会有硬件不兼容的问题,所以希望确认好硬件版本。
非常感谢!希望得到恢复!