This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8305增益放大器容易损坏问题

Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

在调试电机的时候发现当电机失控,或者突然停止会导致驱动故障(AVDD欠压故障)而AVDD端主要是和增益放大器有关的。主板硬件都正常的,换一块驱动芯片就正常了。这样看来是芯片内部损坏故障了,会不会是因为电机的大电流或者高反电动势损坏了增益放大器。有没有什么好的方法保护采样电阻端口。

硬件是24V供电,电机相电流最大电流峰峰值80A

  • 我是受害者之一

    原先車規元件DRV3245 是跟DRV8305 同一架構

    我是使用在12V 150Apeak馬達上,常常會跳AVDD UnderVoltage

    後來發現Vbus端會因為PWM切換的頻率而造成High Low的突波

    Low到某個點位時就跳保護,這時候Avdd極有可能會掛點

    唯一有解的方式是在晶片的Vs腳旁放一顆1000~2200uf電容

    但是 改版電路時改使用Infineon的TLE7189QK,其內部架構相似(無意替Infineon打廣告)

    卻不需要裝這麼大容值的電容

    只能說內部架構迴路是否兩家有差異,還是怎樣?

    但光從EVM來說,由於MOSFET電流允許並不大

    也無法用150A馬達去測EVM是否會發生AVDD UnderVoltage問題