This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【北上深三城联动】2018 TI 十月工业应用研讨会

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430G2553, LM5107, ADS1263, BQ76930, TIDA-01093, TMS320F2808, CONTROLSUITE, MSP430FR5728, MSP430FR2633, CC2650, DRV2605L

2018 TI 十月工业应用研讨会

金秋十月,聚焦工业。德州仪器将在北京,上海,深圳三地举办工业应用研讨会。

届时会覆盖多个工业应用领域,涵盖多个工业应用话题,热门产品,最新技术。

全天候的培训以及近距离的交流,为您的工业设计提供全套解决方案,加快您的产品上市进程。

部分主要研讨会主题涉及:电机驱动毫米波雷达传感器工业电池管理便携式医疗故障指示器智能电子锁等。

名额有限,速速点击报名按钮,前 30 位报名者将在现场获得礼上礼!

立即报名

日期 地点 地址
10 月 18 号 上海 上海浦东喜来登由由大酒店 2 楼宴会 C 厅
(上海市浦东新区浦建路 38 号)
10 月 23 号 北京 北京红杉假日酒店 A 座二层帝王宴会厅
(北京市海淀区双清路 89 号)
10 月 30 号 深圳 深圳朗廷酒店 24 楼星愿厅
(深圳市福田区深南大道 7888 号)
  • 这是很好的资料,大致看了几篇。
    看了电子智能锁资料,如果能把手机、手环等无线设备与电子锁相结合,兼顾安全性、智能化和快捷易操作,人们的生活将更加方便快捷,家居智能水平也会进一步提高。感觉目前的设计都倾向于集成电路和参考设计的完美,针对能源效率,电池寿命,工作温度扩展,对钥匙和门禁控制的安全管理都是比较现实的问题,看了采用低功耗蓝牙和电容式触控技术的门禁控制面板参考设计,重要运用了智能手机蓝牙低功耗或者键盘来控制,我想,在实际应用中,电池寿命的延长,电路的完善和优化,将是比较重要的部分。所用到CC2650,DRV2605等都是很重要的部件。另外智能电子锁还应该会拥有指纹设计,用电提醒,电量的提醒,手机Wi-Fi 连接快速进行信息接收,另外还有就是断网应对,针对个人或者密码的一对一信息检测,都将是智能电子锁需要考虑的问题。类似近程控制锁芯系统,远程控制锁芯系统,锁芯控制器,以及必要的监控、管理。相信德州仪器在设计中会想的更多。
    再去初略看了看,适用于 20S 应用的工业电池管理模块参考设计,一个看似简单的解决方案,却包含监控、保护和控制功能,甚至是 SOC(充电状态)信息。TIDA-01093针对支持多节电池的应用,各项功能确实也齐全,检测手段多样,隔离式 CAN PHY 可与主机系统进行通信。看了电路图,电阻用的精度也高,是力求性能完美么。
    以及故障指示器,在一个相对完善的配电网络,如果有些无意产生的故障,定位的准确,使得控制室可以清楚的第一时间做出反应,FPI 接收的输入通常是来自被监视线路的传感器的电流和电压。在低功耗的基础上,运行时间的延长也是设计的要点。配电自动化是确保配电网供电可靠性,提高供电质量、实现配电网高效、经济运行的重要手段。针对区域内的节点,支路,都配有很好的自动测试系统,远程的控制,信息的传输,应对的及时,对于定位区域的电压和电流都有很好的了解。
  • 又来看了看便携式医疗部分,脑海里想的一般都是家用的或者适合病人走动时候所需要的仪器,从简单的验孕棒、体温、血压、血糖到比较复杂的尿常规、心电图,以及各种自我测试需要的设备,这种自身能携带的小型设备最好还是拥有一个强大的技术支持,能做到一样东西包你测试很多项目,自然单独的血糖监护仪,血压监护仪,呼吸机,助听器,甚至到电子牙刷,健身医疗器材,可穿戴身体监视器。无论是减小突击,便捷可拿,或者是穿戴式的,从大局看,TI 拥有广泛的产品组合,涵盖保健系统的嵌入式处理、模拟/混合信号以及电源管理方面的所有需求,还是很强大的。如果有一个便于携带的,可以测试心电图、心率、血糖、血压、血氧、尿常规、体温、体重、尿酸、总胆固醇很多很多数据的帮助自身检测的设备就是大众的开心之处,类似小米等各种手环一样,除了基本的手机来电,短信,天气,再加进去体温,脉搏,运动基础数据,身体基础数据,就更好了,未来便携式医疗设备的前途也很广阔。
  • 智能电子锁。
    现代人们越来越强调信息安全性,所以这块以后也是电子领域的一个热门分支。