This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

XDS200在win7 x64下无法识别,安装了ccs7.4

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U

刚到手的XDS200 USB JTAG EMULATOR-TI TMDSEMU200-U 702320 REV B,在64位win7下无法自动安装驱动程序。已安装CCS7.4,我该怎么办?

  • 那建议您尝试手动安装一下:

    dev.ti.com/.../
  • 或者

    To reinstall the Windows device drivers:

    1 Open the Windows Control Panel
    2 Expand the node Ports (COM & LPT)
    3 Right-click on node XDS2xx Emulator CDC Serial Port
    4 Select Update Driver Software → Browse my computer for driver software
    5 Select Let me pick from a list of device drivers on my computer. If the drivers are already installed, the XDS2xx Emulator CDC Serial Port Version: M.m.m.m [mm/dd/yyyy] will be shown. Select this one. Otherwise, repeat but skip this step.
    6 Click on Browse and select the directory C:\ti\ccsv8\ccs_base\emulation\windows\xds2xx_drivers
    7 Repeat for XDS2xx User CDC Serial Port
  • 手动安装试过了,还是不行。

  • XDS2xx目录下没有64位驱动,Xds100目录下就有啊

  • 您是用的 C:\ti\ccsv8\ccs_base\emulation\windows\xds2xx_drivers 内的?

    您的是在CCSV7下面的

  • 那请您试一下其他安装CCS的电脑,是否可以自动识别。

    若还是不行的话,建议您关闭杀毒软件和防火墙,重新离线安装一下CCS
  • 32位的win xp下可以识别,但是64位win7识别不了。另外,32位winxp下只能用ccs6,ccs6 的license不支持xds200,我也是醉了。
    最终还是要解决win7 64位下驱动安装问题,ti没有独立的驱动安装程序,或者把64位驱动打个包发我一份?
  • 是由于win7 64位下安装驱动时,自动生成驱动文件失败或找不到系统的inf文件,导致无法识别驱动,你在论坛上找一下,或者在“度娘”上找一下驱动安装失败的解决办法,实在不行我找原来的贴子给你。
  • 百度上的方法我也试了下,还是不能正常安装啊。你的在Win7 x64下能用?麻烦你转下帖子我看看,谢谢。

  • 我是按如下方法操作的可以,方法如下:

    1. 32位系统使用X86中的文件,64位系统使用amd64中的文件;

    2. 打开C:\Windows\inf,将mdmcpq.inf复制进去;

    3. 打开C:\Windows\System32,将usbser.sys复制进去;

            4. 打开C:\Windows\System32\Driver,将usbser.sys复制进去;

            5. 找到C:\Windows\inf\setupapi.dev.log文件,用记事本打开,搜索

    “mdmcpq.inf_amd64_neutral_”(32位系统,搜索“mdmcpq.inf_x86_neutral_”),将搜索到的整个名称(如:mdmcpq.inf_amd64_neutral_b53453733bd795bc)复制下来,然后在C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository中新建文件夹,文件夹名称以刚复制的整个名称命名;

    6. 将mdmcpq.inf、usbser.sys两个文件拷贝到整个文件夹中;

    7. 重新安装驱动。

    附件:

    win7.rar

  • 我开始也遇到同样的问题,按以下方法试了一下,就行了。

    解决方法:1. 32位系统使用X86中的文件,64位系统使用amd64中的文件;

    2. 打开C:\Windows\inf,将mdmcpq.inf复制进去;

    3. 打开C:\Windows\System32,将usbser.sys复制进去;

            4. 打开C:\Windows\System32\Driver,将usbser.sys复制进去;

            5. 找到C:\Windows\inf\setupapi.dev.log文件,用记事本打开,搜索

    “mdmcpq.inf_amd64_neutral_”(32位系统,搜索“mdmcpq.inf_x86_neutral_”),将搜索到的整个名称(如:mdmcpq.inf_amd64_neutral_b53453733bd795bc)复制下来,然后在C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository中新建文件夹,文件夹名称以刚复制的整个名称命名;

    6. 将mdmcpq.inf、usbser.sys两个文件拷贝到整个文件夹中;

    7. 重新安装驱动。

    附件:

    0412.win7.rar

  • 首先,感谢你的热心帮助。这个方法我在百度也看了,然后按照此步骤操作,在C:\Windows\inf\setupapi.dev.log文件中并没有找到mdmcpq.inf_amd64_neutral_字样的东西,然后自己瞎倒腾了半天。设备管理器的XDS200的东东突然变成下面这样了。

    因为还有一个设备是感叹号,我以为没成功。又一直折腾,把CCS6/7/8都重装了几遍,直到最后想放弃了。用CCS8打开,配置了下Target Configuration,然后Test,奇迹出现了。。。

    然后试了下烧写什么的都没问题了。但是设备管理器里感叹号是啥东东不得而知了。

    最后,虽然我这暂时能用了,但因为中间折腾了好多遍,从昨天到今天,整个过程比较混乱,现在回过头来好像也理不清了。所以感觉我的这个解决过程似乎没有什么代表性,也不知道对后面再遇到同类问题的兄弟姐妹们是否有帮助。